"Als Führungskraft gestalte ich die Unternehmenskultur bei Siemens TS mit."
Elisabeth Malsch, Gruppenleiter Engineering bei TS
Ich bin Gruppenleiterin Engineering Fahrzeugsteuerung. Meine Aufgabe ist die Steuerung meiner Mitarbeiter hinsichtlich der Projektierung elektronischer Leittechnik und Schaltungstechnik von Triebzügen.
Nach dem Elektrotechnik-Studium habe ich einfach eine Blindbewerbung an Siemens TS geschickt. Das Bewerbungsgespräch verlief so sympathisch und vor allem auch die Aufgabe, die mir angeboten wurde, war so spannend, dass ich zugesagt habe.
Die große gesellschaftliche Bedeutung und der große Innovationstrieb der TS hat mich sehr fasziniert. Die ungeheuere Variationsvielfalt der Aufgaben finde ich sehr spannend.
Damals wurde ich als Sachbearbeiter in der Projektierung für Straßenbahnen und U-Bahnen eingestellt. Ich war 1977 übrigens die erste Ingenieurin, die bei TS eingestellt wurde. Das hat sich ja erfreulicherweise geändert – heute begrüßt TS die Bewerbung von Frauen in Ingenieursberufen sehr.
Noch heute faszinieren mich die wachsenden Anforderungen an die gesamten Systeme.
Als Mitarbeiterin und Führungskraft wird man immer wieder durch neue Techniken und die immer größeren Anforderungen von Seiten der Kunden gefordert. Menschliche Führung ist natürlich immer eine sehr spannende Aufgabe. Das Unternehmen Siemens TS finde ich besonders interessant weil ich auch im Alltag immer wieder auf ein Produkt von TS stoße. Sie steigen in einen Zug oder Straßenbahn und Siemens TS hat ihn gebaut.
Wir haben kürzlich den portugiesischen Regionalzug an den Kunden ausgeliefert. Das Projekt war ein voller Erfolg. Die Inbetriebsetzung erfolgte in nur zwei Monaten, es gab kaum Nachbesserungen und vor allem haben wir eine sehr hohe Kundenzufriedenheit erzielt – und das unter dem Strich mit einem hervorragendem Ergebnis!
Als Führungskraft gestalte ich die Unternehmenskultur bei Siemens TS mit. In meiner Abteilung lege ich großen Wert auf eine Vertrauenskultur, ich bin immer bemüht meine Mitarbeiter einzubeziehen und Freiheiten zu gewähren.
Wer Teamarbeit liebt, ist hier gut aufgehoben. Unsere Produkte sind großartig und stiften großen gesellschaftlichen Nutzen – was will man mehr!