|
Nach Abschluss von Abitur und Zivildienst habe ich die Stammhauslehre zum Industriekaufmann bei Siemens TS begonnen.
Im Zuge dieser Ausbildung werde ich binnen zwei Jahren einen Großteil der verschiedenen Siemens TS-Standorte in Deutschland kennen lernen. In den verschiedenen Abteilungen kann ich das in vier mehrwöchigen Schulphasen erlernte theoretische Wissen praktisch erleben und vertiefen.
Ich erhalte auch ständig neue Einblicke in den kaufmännischen Berufsalltag, knüpfe Kontakte zu Mitarbeitern verschiedener Bereiche und bekomme einen Überblick über den Zusammenhang der einzelnen betriebswirtschaftlichen Geschäftsabläufe, von der Produktion bis zum Vertrieb, vom Einkauf bis zum Rechnungswesen.
Die Arbeit in unterschiedlichen Geschäftsgebieten und Projekten von Siemens TS lässt mich schnell ein Bild von dem umfangreichen Arbeits- und Auftragsumfang bekommen, den dieser Siemens-Bereich abdeckt.
Die häufigen Standortwechsel bringen auch ein gutes Stück Lebensschule mit sich, gilt es doch, dank ständiger Umzüge, sich flexibel zu zeigen und offen zu sein für laufend wechselnde und bisweilen kurzlebige Aufenthalte an Wohnsitzen von Berlin bis München.
Hier sind mir die zahlreichen Betreuer, Ausbilder und Ansprechpartner wichtig geworden, die an allen Standorten für organisatorische Probleme zur Verfügung stehen und für Fragen rund um die Ausbildung offen sind. Der grundlegendste Faktor jedoch, der durch diese Ausbildung maßgeblich gefordert und gefördert werden soll, ist das Eigenengagement, durch das jeder selbst am Verlauf seiner Lehrzeit mitwirken kann. Da die Stammhauslehre großen Wert auf Alltagstauglichkeit legt, werden neben der Unterweisung im Kaufmannswesen an vielen Stellen auch Fähigkeiten in Sachen Teamarbeit, Kommunikations-, oder Präsentationstechnik trainiert. Die Stärken der Stammhauslehre von Siemens TS sehe ich in ihrer praktischen Ausrichtung, dem kurzen zeitlichen Rahmen und der Intensität, in der ein breites Spektrum von Wissen und Erfahrung vermittelt wird, auf dessen Grundlage ich später als Kaufmann an vielen Stellen eingesetzt werden kann.
|